|
|
Presseinformationen - 2013
|
| |
|
03.05.2013
SCHUNK Greifer setzen seit 30 Jahren Maßstäbe
in Montage und Handhabung
1983 brachte der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK den weltweit ersten standardisierten Industriegreifer auf den Markt. Die "Industriehand", so die damalige Bezeichnung, war der Ausgangspunkt für eine rasante Entwicklung bei Greifsystemen, die bis heute anhält.
mehr...
|
|
|
25.04.2013
GAS-Automation wird SCHUNK Electronic Solutions
Seit dem 15. April 2013 firmiert die ehemalige GAS-Automation GmbH aus St. Georgen im Schwarzwald unter dem neuen Namen SCHUNK Electronic Solutions GmbH. Nach einer langjährigen und erfolgreichen Vertriebskooperation erfolgte 2008 die Übernahme von GAS durch SCHUNK. "Die Umfirmierung in SCHUNK Electronic Solutions ist der letzte und logische Schritt der Eingliederung in die SCHUNK Unternehmensgruppe", so der geschäftsführende Gesellschafter der SCHUNK GmbH & Co. KG, Henrik A. Schunk, und betont weiter, dass das in St. Georgen ansässige Unternehmen ein "ausgewiesener Spezialist für schnelle und präzise Bewegungsintelligenz ist und hervorragend in das strategische Portfolio von SCHUNK passt."
mehr...
|
|
|
22.04.2013
Robuste Präzisionsschweißanlage für Werkzeugstahl
Die Laserbearbeitungsmaschinen von SCHUNK sind für ihre exzellenten Ergebnisse bei anspruchsvollen Schweißaufgaben bekannt. Je nach eingesetzter Laserquelle lassen sich mit ihnen Gussteile, hochkohlenstoffhaltige Stählen und sogar Superlegierungen rissfrei, schnell und kostengünstig bearbeiten. Mit der preisattraktiven PSM 400 Performance überträgt SCHUNK nun wesentliche Merkmale seiner High-End-Anlagen auf klassische Laserschweißanwendungen für Werkzeugstahl. So sind auch in der PSM 400 Performance ausschließlich hochwertige Industriekomponenten verbaut.
mehr...
|
|
|
17.04.2013
Universelles Hochleistungsdrehfutter
Ausgesprochen vielseitig ist das Keilstangen-Kraftspannfutter ROTA NCD von SCHUNK. Mit ihm lassen sich kleine Durchmesser ebenso schnell und präzise spannen wie große, Abschnitte ebenso wie Stangen. Statt Backenfutter und Spannzangenfutter jedes Mal aufwändig zu wechseln, werden beim ROTA NCD einfach nur die Aufsatzbacken gegen spezielle Zangenbacken getauscht. Das minimiert die Rüstzeiten und ermöglicht einen spürbar höheren Output
mehr...
|
|
|
17.04.2013
Effizienzbringer mit eingebauter Schwingungsdämpfung
Wer Präzisionsdrehteile in Großserien fertigt, muss mehrere Faktoren gleichzeitig berücksichtigen: Zum einen gilt es, Toleranzen und Oberflächenqualitäten penibel einzuhalten. Zum anderen müssen Rüstzeiten, Stillstandzeiten und Werkzeugverschleiß minimiert werden. Die Hydro-Dehnspannfutter TENDOturn von SCHUNK ermöglichen beides. Bei der jüngsten Generation hat der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme nun den Rüstvorgang weiter vereinfacht.
mehr...
|
|
|
15.04.2013
Internationalität der Hannover Messe überzeugend
SCHUNK feiert ein erfolgreiches Messe-Comeback auf der weltweit führenden Industrieleitmesse in Hannover. "Für SCHUNK war die Rückkehr auf die HANNOVER MESSE insbesondere durch den enorm hohen Anteil an internationalen Besuchern ein voller Erfolg", bestätigt der geschäftsführende Gesellschafter Henrik A. Schunk zum Abschluss der Hannover Messe 2013. "Mit dem Leitthema ‚Integrated Industry’ und insbesondere mit dem Themenschwerpunkt ‚Industrial Automation’ hat die HMI wichtige Zukunftsfelder der Industrie in den Mittelpunkt gestellt und damit unser breites Kundenspektrum weltweit angesprochen", so Henrik A. Schunk.
mehr...
|
|
|
11.04.2013
Automatisierung und Qualifikation schaffen Arbeitsplätze
Prominent besetzt war der Technik-Torwart-Talk, den der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK am Dienstag auf der Hannover Messe veranstaltet hat: Moderiert von der Sky Chefreporterin Champions League Jessica Kastrop nahmen SCHUNK-Gesellschafter Henrik A. Schunk, KUKA-Chef Dr. Till Reuter, Volkswagen-Markenvorstand Dr. Hubert Waltl, der Leiter des Stuttgarter IFF und Fraunhofer-IPA Prof. Dr. Thomas Bauernhansl sowie Torwartlegende und SCHUNK-Markenbotschafter Jens Lehmann das Thema "Erfolgsfaktor Automatisierung" unter die Lupe.
mehr...
|
|
|
08.04.2013
Intuitiv, integriert, intelligent -
die Baureihe WSG bekommt Zuwachs
Vielseitig, gefühlvoll und zugleich verblüffend einfach - so lässt sich die Baureihe der servoelektrischen 2-Finger-Parallelgreifer WSG wohl am besten charakterisieren. Der Mechatronikgreifer des Kompetenzführers für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK ist für Handhabungs- und Montageprozesse konzipiert, bei denen es auf eine hohe Flexibilität oder Feinfühligkeit ankommt. Unter seinem schlichten Äußeren steckt ein ganzes Bündel an Möglichkeiten für mehr Effizienz in der Produktionsautomatisierung. Mit einer Langhubversion und einem kompakten Kleinteilegreifer baut SCHUNK die Baureihe nun deutlich aus.
mehr...
|
|
|
08.04.2013
SCHUNK baut Kraftspannblock-Familie weiter aus
Es ist gerade einmal zwei Jahre her, dass SCHUNK die Baureihe seiner TANDEM Kraftspannblöcke komplett überarbeitet hat. Seither setzen die Kraftpakete Maßstäbe in punkto Kompaktheit, Spannkraft und Präzision. Aufgrund der großen Nachfrage legt der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme nun nach und erweitert das Programm um ein Backenschnellwechselsystem sowie um eine Abfrage für die automatisierte Maschinenbeladung. Ein Quickfinder auf der SCHUNK-Website macht die Suche nach dem passenden Kraftspannblock zum Kinderspiel.
mehr...
|
|
|
08.04.2013
Weltpremiere: Standardisierter Leichtbaugreifer mit CFK-Gehäuse
Der Großhubgreifer CGH von SCHUNK ist ein Meilenstein in der Handhabung: Erstmals überhaupt ist es dem Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK gelungen, einen Leichtbaugreifer mit CFK-Gehäuse zu standardisieren. Das vielseitig einsetzbare Modul überzeugt in Sachen Energieeffizienz ebenso wie in punkto Wirtschaftlichkeit. Mit ihm ist es möglich, die Dynamik vorhandener Anlagen zu erhöhen oder kleinere Roboter einzusetzen.
mehr...
|
|
|
08.04.2013
Schnellwechselfinger erhöhen Flexibilität von Montageanlagen
Der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK überträgt seine umfassende Erfahrung bei Schnellwechselsystemen auf den Bereich der Greiferfinger: Erstmals bringt das innovative Familienunternehmen Fingerrohlinge auf den Markt, bei denen bereits serienmäßig ein Schnellwechselsystem integriert ist. Mit den Schnellwechselfingern minimieren Anwender die Rüstzeiten bei der Umstellung auf ein neues Teilespektrum und steigern so die Produktivität und Flexibilität ihrer kompletten Anlage.
mehr...
|
|
|
02.04.2013
red dot award für Leichtbauarm von SCHUNK
Jubel beim Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK: Der Powerball Lightweight Arm LWA 4P gewinnt den red dot award: product design 2013. Das exklusive Gestaltungskonzept des kraftvollen Leichtbauarms überzeugte die 37-köpfige Expertenjury des international renommierten Wettbewerbs. Dabei war das Bewerberfeld groß: Insgesamt gab es in diesem Jahr 4662 Einreichungen in 19 verschiedenen Kategorien.
mehr...
|
|
|
14.03.2013
Servicerobotik: Das Qualifying hat längst begonnen
Zum sechsten Mal in Folge hat der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK Ende Februar die Expert Days on Service Robotics veranstaltet, die weltweit führende Kommunikationsplattform für die angewandte Servicerobotik. Referenten von Bosch, Kuka, ABB, BMW und Pilz machten deutlich, dass die Entwicklung der Servicerobotik enorm an Fahrt gewinnt.
mehr...
|
|
|
14.03.2013
Vielseitiges Drehfutter für kleine und mittlere Losgrößen
Im kombinierten Drehen, Fräsen und Bohren steckt jede Menge Effizienzpotenzial - vorausgesetzt die Spannmittel sind auf das hohe Prozesstempo, die Präzision und die Flexibilität moderner Multitasking-Maschinen abgestimmt. Das Keilstangen-Kraftspannfutter ROTA THW plus des Kompetenzführers für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK ist ein solcher Spezialist. Bei der Fertigung kleiner und mittlerer Losgrößen sorgt es dafür, dass die Maschine innerhalb kürzester Zeit auf ein neues Teilespektrum umgerüstet werden kann.
mehr...
|
|
|
14.03.2013
Spannbacken - die unterschätzten Möglichmacher
Angesichts ausgereifter Drehfutter, leistungsdichter Spannblöcke und aufwändig konstruierter Vorrichtungen scheinen die technologischen Möglichkeiten von Spannbacken auf den ersten Blick eher begrenzt. Tatsächlich aber stecken in der unmittelbaren Schnittstelle zum Werkstück enorme Potenziale: Jenseits konventioneller harter und weicher Aufsatzbacken hat sich ein breites Spektrum von Spannbacken etabliert, mit denen sich selbst kniffligste Spannaufgaben wirtschaftlich lösen lassen. Ein Überblick zeigt, was möglich ist.
mehr...
|
|
|
28.02.2013
5-Fingerhand enthält nun auch Elektronik
SCHUNK hat die Konzeptstudie seiner 5-Fingerhand weiter optimiert. Bei der neuesten Version der anthropomorphen Greifhand ist die Elektronik komplett in die Handwurzel integriert, wodurch besonders kompakte Lösungen möglich werden. Über definierte Schnittstellen lässt sich die Greifhand mit am Markt vorhandenen Leichtbauarmen verbinden.
mehr...
|
|
|
28.02.2013
Servicerobotik: Eine Vision wird Wirklichkeit
Dr. Roko Tschakarow, Geschäftsbereichsleiter Mobile Greifsysteme bei SCHUNK, über die Zukunft und die Herausforderungen der Servicerobotik.
mehr...
|
|
|
19.02.2013
Rasantes Pick & Place für Massen bis 5 kg
Die lineardirekt angetriebenen Pick & Place-Einheiten der Baureihe PPU-E von SCHUNK gelten als die schnellsten Pick & Place-Units am Markt. Die größte Variante, PPU-E 50, ist ein Spezialist für die dynamische Handhabung mittlerer Massen bis 5 kg. Für einen kompletten Zyklus mit 280 mm Horizontal- und 150 mm Vertikalhub benötigt sie bei 2 kg Zusatzmasse und 2 x 60 ms Greifzeit nur 0,92 s.
mehr...
|
|
|
19.02.2013
Extrem flaches Nullpunktspannmodul
Mit einer Bauhöhe von nur 20 mm ist das pneumatische Nullpunktspannmodul VERO-S NSE mini von SCHUNK extrem flach. Es bietet damit ideale Voraussetzungen, um bereits vorhandene Maschinen nachzurüsten, den Maschinenraum voll auszunutzen und selbst kleine Werkstücke direkt zu spannen. Ein patentiertes Antriebskonzept, bestehend aus Eil- und Spannhub, sorgt dafür, dass das kompakte Modul des innovativen Familien-unternehmens extrem leistungsdicht ist. Bei einem Moduldurchmesser von 90 mm und einem Spannbolzendurchmesser von nur 20 mm erzielt NSE mini mit der standardmäßig integrierten Turbofunktion enorme Einzugskräfte bis 1500 N. Der Spannbolzen wird über Kurzkegel positioniert und mit drei Spannschiebern fixiert. Die Verriegelung erfolgt mechanisch über ein Federpaket. Sie ist selbsthemmend und formschlüssig. Große Kontaktflächen zwischen Spannschieber und -bolzen minimieren in gespanntem Zustand die Flächenpressung und damit den Verschleiß der Module.
mehr...
|
|
|
18.02.2013
Entwicklungssprung bei Drehdurchführungen
Mit zwei neuen Drehdurchführungen bahnt der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK den Weg zu noch leistungsfähigeren Robotiklösungen. So ist die DDF 2 gezielt für hohe dynamische Belastungen ausgelegt, wie sie beim Einsatz moderner, leistungsstarker Roboter auftreten. Statt über eine Welle aus Aluminium werden die Kräfte und Momente über eine Welle aus Stahl aufgenommen. Speziell entwickelte leichtgängige und besonders langlebige Dichtungen gewährleisten ein geringes Losdrehmoment. Auf diese Weise können kleinere und damit wirtschaftlichere Antriebe eingesetzt und besonders behutsame Drehbewegungen realisiert werden.
mehr...
|
|
|
18.02.2013
Spezialprogramm für die Mikrozerspanung
Ob Formenbau, Dentaltechnik, Medizintechnik, Uhren- oder Schmuckindustrie - die Zahl der hochpräzisen Anwendungen im Bereich der Mikrozerspanung ist in den vergangenen Jahren enorm gestiegen. Da konventionelle Spannsysteme immer häufiger an Grenzen stoßen, baut der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK sein Präzisionswerkzeughalterprogramm für die Mikrozerspanung deutlich aus. Neue Schnittstellen und ein höherer Standardisierungsgrad sollen dazu beitragen, dass Anwender die Prozessstabilität und Wirtschaftlichkeit anspruchsvoller Präzisionsanwendungen spürbar erhöhen können.
mehr...
|
|
|
01.02.2013
Automatisierte Batteriemodulmontage für die Elektromobilität
Das Verbundprojekt "AutoSpEM" befasst sich mit der automatisierten Handhabung zur prozesssicheren und wirtschaftlichen Herstellung von Speicherbatterien für die Elektromobilität.
Um die Elektromobilität attraktiver zu machen, muss sie preislich konkurrenzfähig zum konventionellen PKW werden. Ein großer Kostenfaktor sind momentan die Produktionskosten für die Herstellung der Batteriespeicher. Hier liegt jedoch auch großes Potenzial zur Kostensenkung, wenn eine adäquate Lösung zur Automatisierung der Batteriemodulherstellung gefunden werden kann - denn augenblicklich müssen einige Fertigungsprozesse noch manuell erfolgen.
mehr...
|
|
|
16.01.2013
Vielseitiges Handspannfutter
Das Handspannfutter ROTA-S plus von SCHUNK ist ein Klassiker im Bereich der Drehtechnik. Mit der Version 2.0 baut der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme die Möglichkeiten des Drehfutters nun noch weiter aus. Ein optimierter Keilstangenantrieb sowie ein verbessertes Schmiersystem gewährleisten bei der neuen Futtergeneration dauerhaft hohe Spannkräfte.
mehr...
|
|
|
16.01.2013
Frei programmierbare C-Nuten-Sensoren
nun auch für Hochleistungsanwendungen
Nach dem Erfolg des frei programmierbaren Magnetschalters MMS 22-PI1 baut der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK sein Programm universell einsetzbarer C-Nuten-Sensoren weiter aus: Je nach Sensorvariante lassen sich nun bis zu zwei Schaltpunkte frei programmieren. Zudem gibt es die Sensoren auf Wunsch auch als Hochleistungsversionen mit Edelstahlgehäuse, verbesserter Zugentlastung und optimierten Spezialkabeln. Das zeit- und kosteneffiziente Prinzip "One sensor fits all" lässt sich damit auch bei anspruchvollen Anwendungen umsetzten.
mehr...
|
|
|
08.01.2013
Greifbar mehr Lebensqualität
Lena Kredel hat Multiple Sklerose. Sie kann weder Arme noch Beine bewegen. Und dennoch nimmt sie am Berufsleben teil. Die aus Bad Segeberg stammende Literaturwissenschaftlerin macht an der Universität Bremen eine Ausbildung zur Bibliothekarin. Das Besondere: Als Werkzeug nutzt sie den Serviceroboter "Friend", dessen Leichtbauarm eine selbständige Interaktion mit der Umgebung ermöglicht. Robotikspezialisten des Instituts für Automatisierungstechnik (IAT) Bremen trimmen den mechatronischen Helfer derzeit so weit, dass Lena Kredel künftig in der Universitätsbibliothek selbständig Bücher katalogisieren kann.
mehr...
|
|
|
03.12.2012
Roboter-Wettkampf begeistert Schülerteams
Robotik macht Spaß - zu diesem Ergebnis kommt wohl jeder, der in den vergangenen Tagen einen Blick ins SCHUNK-Ausbildungszentrum in Lauffen geworfen hat. Insgesamt elf Schülerinnen und Schüler des Hölderlin-Gymnasiums Lauffen waren beim Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme zur SCHUNK Robot Competition angetreten. Zweieinhalb Tage lang hatten die Teams Zeit, um einen Roboter so zu bauen und zu programmieren, dass er Geburtstagskerzen platzieren und Geschenke verpacken kann. Der Wettbewerb war Teil der zweiten European Robotics Week, an der sich europaweit über 90 Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Organisationen mit rund 200 Veranstaltungen beteiligten.
mehr...
|
|
|