|
|
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2009
|
| |
|
13.11.2009
Hydro-Dehnspanntechnik XXXL:
Präzisionsspannmittel für große Teile
Wer große, schwere Werkstücke präzise und wirtschaftlich bearbeiten will, braucht Spannmittel, die Besonderes leisten. Die kundenspezifischen Hydro-Dehnspann-werkzeuge von SCHUNK sind eine wirkungsvolle Möglichkeit, um bei maximaler Präzision die Rüstzeiten zu minimieren und zusätzliche Kosten einzusparen. Dazu werden die zum Teil extrem großen Hydro-Dehnspannfutter und -dorne exakt an die besonderen Anforderungen der Anwender angepasst. So ist gewährleistet, dass sie die hohe Präzision dauerhaft und prozesssicher erzielen. Jüngstes Beispiel ist ein Spanndorn für Bauteile, deren Bohrungsdurchmesser über einen halben Meter misst.
mehr...
|
|
|
03.11.2009
SCHUNK gründet Ländergesellschaft Japan
Im Januar 2009 wurde der japanische Automationsspezialist Takano Bearing Co. Ltd. in die SCHUNK Intec K.K. mit Sitz in Tokio überführt. Der neue Standort in Japan ist einer der 23 SCHUNK-Tochtergesellschaft rund um den Globus.
mehr...
|
|
|
21.10.2009
Robuste Spannklauenkästen mit eingebautem Späneschutz
Dass selbst in konventionellen Spannmitteln Effizienzpotenzial steckt, beweist der Spann- und Greiftechnikspezialist SCHUNK. Am Drehfutterwerk in Mengen hat der Kompetenzführer in der Spanntechnik einen Spannklauenkasten entwickelt, dessen Backenantrieb rundum gegen Späne und Kühlschmiermittel geschützt ist. Das wartungsarme Design und die integrierte Schmierung minimieren den Verschleiß und sorgen für eine lange Lebensdauer der Antriebsspindel.
mehr...
|
|
|
21.10.2009
SCHUNK investiert kräftig in Fachkräftenachwuchs
Während der Maschinenbau in der schwersten Krise der Nachkriegszeit steckt, wird in Lauffen am Neckar eifrig an der Zukunft gebaut. Am vergangenen Freitag hat der Spann- und Greiftechnikspezialist SCHUNK nach nur sechsmonatiger Bauzeit ein neues Ausbildungszentrum eingeweiht.
mehr...
|
|
|
14.09.2009
Innovative Verlängerung setzt Maßstäbe bei Qualität, Ergonomie, Rüstzeit, und Kosten
Wer im Werkzeug- und Formenbau auch den tiefsten Winkel im Werkstück präzise bearbeiten muss, kann aufatmen: Der Lauffener Spann- und Greiftechnikspezialist SCHUNK präsentiert auf der EMO in Mailand eine lange, schlanke Hydro-Dehnspannverlängerung, die ohne Peripheriegerät auskommt und unabhängig von der Spindelschnittstelle beinahe jeden Präzisionswerkzeughalter in einen höchst flexiblen Spezialisten für enge Räume verwandelt. Der präzise Rundlauf, die ausgezeichnete Schwingungsdämpfung und sogar eine innere Kühlmittelzufuhr sorgen für hervorragende Bearbeitungsergebnisse am Werkstück und lange Standzeiten der Werkzeuge.
mehr...
|
|
|
14.09.2009
Kontrolleinheit schafft doppelte Sicherheit beim Drehen
Der Schutz von Bediener und Maschine spielt beim Drehen eine wesentliche Rolle. Mit der elektropneumatischen Kontrolleinheit ELKE 24/2 F präsentiert der Mengener Drehfutterspezialist SCHUNK nun ein komfortables Sicherheitsmodul, mit dem wahlweise ein oder zwei pneumatische Drehfutter in jeweils fünf Betriebsstellungen angesteuert und dabei zuverlässig in ihrer Funktion überwacht werden können.
mehr...
|
|
|
08.09.2009
Neues Download-Portal für CAD-Daten ist schnell und komfortabel
Ab sofort ist der CAD-Download beim Lauffener Spann- und Greiftechnikspezialisten SCHUNK noch komfortabler und schneller. Ein neues Portal bietet erweiterte Suchfunktionen, eine Bildvorschau sowie zahlreiche weitere Vorteile.
mehr...
|
|
|
24.08.2009
Mit RSS-Feeds von SCHUNK immer auf dem Laufenden
Wer über Neuheiten in der Spann- und Greiftechnik auf dem Laufenden bleiben will, kann ab sofort unter www.schunk.de sogenannte RSS-Feeds abonnieren. Ohne die Webseite aufzurufen werden die neusten Nachrichten und bald auch Leitthemen des Kompetenzführers dann immer direkt am Bildschirm aufgelistet. Ähnlich einem Nachrichtenticker enthält die RSS-Meldung die Überschriften sowie einen kurzen Textanriss der neusten Einträge auf der Internetseite. Der kostenlose Service spart wertvolle Zeit für die Suche und gewährleistet, dass man über Innovationen stets aktuell informiert ist.
mehr...
|
|
|
19.08.2009
Synergie aus Präzision, Flexibilität und Kostensenkung
Über zehntausend Mal hat der Spann- und Greiftechnikspezialist SCHUNK das Handspannfutter ROTA-S plus inzwischen verkauft. - Ein guter Grund, einmal genau hinzusehen: Weshalb ist gerade dieses Drehfutter so gefragt? Wer setzt es ein? Was können Anwender damit erreichen?
mehr...
|
|
|
05.02.2009
Automatisierung light:
Mit dem Spindelgreifer von SCHUNK lassen sich
Werkzeugmaschinen einfach und günstig automatisieren
Während Werkzeugmaschinen in der Großserienfertigung zunehmend automatisch be- und entladen werden, scheuen Betriebe bei der Fertigung von Kleinserien und Einzelstücken häufig den Aufwand und die Kosten für eine Automatisierung. Gerade für diese Unternehmen kann der Spindelgreifer von SCHUNK zusammen mit modernen Spannsystemen eine clevere und höchst wirtschaftliche Alternative sein. Den Werkstückwechsel übernimmt die Maschine dabei selbst. Das spart aufwändige und teure Handhabungslösungen, reduziert den personellen Aufwand und sorgt zugleich für kurze Rüstzeiten.
mehr...
|
|
|
22.01.2009
10 Jahren TRIBOS Polygonspanntechnik:
Hochpräzise Werkzeughalter
mit revolutionärer Spanntechnologie
Zehn Jahre ist es nun her, dass der Lauffener Spann- und Greiftechnikspezialist SCHUNK mit der TRIBOS Polygonspanntechnik erstmals eine hochpräzise Alternative zu den etablierten Spannsystemen anbot. Die Technologie war so revolutionär wie einfach: Eine polygonförmigen Aufnahmebohrung wird innerhalb definierter Grenzen gezielt zu einem Zylinder verformt, das Werkzeug wird gefügt und nach Wegnahme des Drucks kraftschlüssig gespannt.
mehr...
|
|
|
13.01.2009
Seit 30 Jahren ist die Hydro-Dehnspanntechnik
der Maßstab für hochpräzise Spannlösungen
Wenn es um die hochpräzise Bearbeitung von Werkstücken geht, definieren Hydro-Dehnspannlösungen bis heute unangefochten die Königsklasse unter den Spannmittel. Seit drei Jahrzehnten ist der Spann- und Greiftechnikspezialist SCHUNK aus Lauffen am Neckar mit seinem breiten Standardprogramm und seinen vielfältigen Sonderlösungen der weltweit führende Anbieter im Bereich der Hydro-Dehnspanntechnik. Die standardisierten TENDO Hydro-Dehnspannfutter gewährleisten eine dauerhafte Rundlaufgenauigkeit < 0,003 mm bei einer Ausspannlänge von 2,5 x D, eine Wuchtgüte G 2.5 bei 25.000 1/min sowie eine hervorragenden Schwingungsdämpfung. Im Handumdrehen können in den Präzisionswerkzeughaltern mit einem Sechskantschlüssel alle handelsüblichen Schafttypen sicher und schnell gespannt werden. Auch heute fertigt SCHUNK sämtliche Hydro-Dehnspannmittel am Stammsitz in Lauffen am Neckar.
mehr...
|
|
|
Presseinformationen - Spanntechnik - 2013
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2012
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2011
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2010
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2009
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2008
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2007
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2006
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2005
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2004
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2003
|
|
|