|
|
News - Greifsysteme - 2013
|
| |
21.05.2013
Robuste Präzisionsschweißanlage für Werkzeugstahl
Die Laserbearbeitungsmaschinen von SCHUNK sind für ihre exzellenten Ergebnisse bei anspruchsvollen Schweißaufgaben bekannt. Je nach eingesetzter Laserquelle lassen sich mit ihnen Gussteile, hochkohlenstoffhaltige Stähle und sogar Superlegierungen rissfrei, schnell und kostengünstig bearbeiten. Mit der preisattraktiven PSM 400 Performance überträgt SCHUNK nun wesentliche Merkmale seiner High-End-Anlagen auf klassische Laserschweißanwendungen für Werkzeugstahl.
mehr...
14.05.2013
Weltpremiere: Standardisierter Leichtbaugreifer mit CFK-Gehäuse
Der Großhubgreifer CGH von SCHUNK ist ein Meilenstein in der Handhabung: Erstmals überhaupt ist es dem Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK gelungen, einen Leichtbaugreifer mit CFK-Gehäuse zu standardisieren. Das vielseitig einsetzbare Modul überzeugt in Sachen Energieeffizienz ebenso wie in punkto Wirtschaftlichkeit. Mit ihm ist es möglich, die Dynamik vorhandener Anlagen zu erhöhen oder kleinere Roboter einzusetzen.
mehr...
25.04.2013
GAS-Automation wird SCHUNK Electronic Solutions
Seit dem 15. April 2013 firmiert die ehemalige GAS-Automation GmbH aus St. Georgen im Schwarzwald unter dem neuen Namen SCHUNK Electronic Solutions GmbH. Nach einer langjährigen und erfolgreichen Vertriebskooperation erfolgte 2008 die Übernahme von GAS durch SCHUNK. "Die Umfirmierung in SCHUNK Electronic Solutions ist der letzte und logische Schritt der Eingliederung in die SCHUNK Unternehmensgruppe", so der geschäftsführende Gesellschafter der SCHUNK GmbH & Co. KG, Henrik A. Schunk, und betont weiter, dass das in St. Georgen ansässige Unternehmen ein "ausgewiesener Spezialist für schnelle und präzise Bewegungsintelligenz ist und hervorragend in das strategische Portfolio von SCHUNK passt."
mehr...
11.04.2013
Automatisierung und Qualifikation schaffen Arbeitsplätze
Prominent besetzt war der Technik-Torwart-Talk, den der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK am Dienstag auf der Hannover Messe veranstaltet hat: Moderiert von der Sky Chefreporterin Champions League Jessica Kastrop nahmen SCHUNK-Gesellschafter Henrik A. Schunk, KUKA-Chef Dr. Till Reuter, Volkswagen-Markenvorstand Dr. Hubert Waltl, der Leiter des Stuttgarter IFF und Fraunhofer-IPA Prof. Dr. Thomas Bauernhansl sowie Torwartlegende und SCHUNK-Markenbotschafter Jens Lehmann das Thema "Erfolgsfaktor Automatisierung" unter die Lupe.
mehr...
09.04.2013
Schnellwechselfinger erhöhen Flexibilität von Montageanlagen
Der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK überträgt seine umfassende Erfahrung bei Schnellwechselsystemen auf den Bereich der Greiferfinger: Erstmals bringt das innovative Familienunternehmen Fingerrohlinge auf den Markt, bei denen bereits serienmäßig ein Schnellwechselsystem integriert ist. Mit den Schnellwechselfingern minimieren Anwender die Rüstzeiten bei der Umstellung auf ein neues Teilespektrum und steigern so die Produktivität und Flexibilität ihrer kompletten Anlage.
mehr...
04.04.2013
Servicerobotik: Eine Vision wird Wirklichkeit
Dr. Roko Tschakarow, Geschäftsbereichsleiter Mobile Greifsysteme bei SCHUNK, über die Zukunft und die Herausforderungen der Servicerobotik.
mehr...
27.03.2013
Auftakt-Pressekonferenz Hannover Messe 2013 mit Henrik A. Schunk
Unter dem übergreifenden Leitthema "Integrated Industry" öffnen sich vom 8. bis 12. April die Tore der Hannover Messe 2013. Aussteller aus aller Welt präsentieren an fünf Messetagen ihre industriellen Innovationen. Mit dem Partnerland Russland hat die Hannover Messe einen starken Partner an ihrer Seite. Die Auftakt-Pressekonferenz der Hannover Messe am 26. März 2013 informierte über konkrete Daten und Fakten der Messe.
mehr...
27.03.2013
Die Nr. 1 - live auf der Hannover Messe!
Vom 8. bis 12. April 2013 treffen sich Industrie, Wirtschaft und Politik zur Hannover Messe, dem bedeutendsten Technologieereignis der Welt. Als Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme wird SCHUNK rund um den Messeschwerpunkt "Integrated Industries" wichtige Akzente setzen.
mehr...
26.03.2013
Mobile Greifsysteme: Katalog und Website komplett überarbeitet
Kaum sind die 6. SCHUNK Expert Days on Service Robotics vorüber, setzt SCHUNK den nächsten Akzent im Bereich Mobile Greifsysteme: Ein neuer Katalog und die neu gestaltete Website geben einen topaktuellen Überblick über das vielseitige Modulprogramm für mobile Anwendungen in der Servicerobotik.
mehr...
26.03.2013
Roboterhände mit Grips und Fingerspitzengefühl
Mit einer rasant wachsenden Vielfalt an Größen, Verpackungs- und Produktvarianten buhlen Hersteller um die Gunst der Konsumenten. Individualität wird mehr und mehr zum Standard. Das stellt die Industrie vor neue Herausforderungen: Künftig werden adaptive Anlagen und Fabriken gefragt sein, die in Echtzeit miteinander kommunizieren und sich automatisch an unterschiedlichste Varianten anpassen.
mehr...
22.03.2013
Präzise Helfer für den automatisierten Palettenwechsel
Speziell für den automatisierten Palettenwechsel hat der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK das Palettiermodul VERO-S NSA plus sowie die Roboterkupplung VERO-S NSR entwickelt. Beide sind extrem flach, arbeiten sehr präzise und gewährleisten eine dauerhaft hohe Prozessstabilität. Mithilfe des von SCHUNK patentierten Eil- und Spannhubs erreicht das Palettiermodul Einzugskräfte bis 20.000 N.
mehr...
22.03.2013
red dot award für Leichtbauarm von SCHUNK
Jubel beim Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK: Der Powerball Lightweight Arm LWA 4P gewinnt den red dot award: product design 2013. Das exklusive Gestaltungskonzept des kraftvollen Leichtbauarms überzeugte die 37-köpfige Expertenjury des international renommierten Wettbewerbs. Dabei war das Bewerberfeld groß: Insgesamt gab es in diesem Jahr 4662 Einreichungen in 19 verschiedenen Kategorien.
mehr...
19.03.2013
SCHUNK Expert Days on Service Robotics 2013:
Servicerobotik: Das Qualifying hat längst begonnen
Zum sechsten Mal in Folge hat der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK Ende Februar die Expert Days on Service Robotics veranstaltet, die weltweit führende Kommunikationsplattform für die angewandte Servicerobotik. Referenten von Bosch, Kuka, ABB, BMW und Pilz machten deutlich, dass die Entwicklung der Servicerobotik enorm an Fahrt gewinnt.
mehr...
13.03.2013
5-Fingerhand enthält nun auch Elektronik
SCHUNK hat die Konzeptstudie seiner 5-Fingerhand weiter optimiert. Bei der neuesten Version der anthropomorphen Greifhand ist die Elektronik komplett in die Handwurzel integriert, wodurch besonders kompakte Lösungen möglich werden. Über definierte Schnittstellen lässt sich die Greifhand mit am Markt vorhandenen Leichtbauarmen verbinden.
mehr...
06.03.2013
Rasantes Pick & Place für Massen bis 5 kg
Die lineardirekt angetriebenen Pick & Place-Einheiten der Baureihe PPU-E von SCHUNK gelten als die schnellsten Pick & Place-Units am Markt. Die größte Variante, PPU-E 50, ist ein Spezialist für die dynamische Handhabung mittlerer Massen bis 5 kg. Für einen kompletten Zyklus mit 280 mm Horizontal- und 150 mm Vertikalhub benötigt sie bei 2 kg Zusatzmasse und 2 x 60 ms Greifzeit nur 0,92 s.
mehr...
19.02.2013
SCHUNK präsentiert auf der Intec über 30 Benchmarkprodukte
Das Messejahr 2013 beginnt für SCHUNK in Leipzig mit der 14. Fachmesse für Fertigungstechnik, Werkzeugmaschinen- und Sondermaschinenbau. Vom 26.2. - 01.03.2013 nutzt der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme das breite Ausstellungsspektrum der Intec, um sich einer stetig wachsenden Besucherzahl mit über 30 Benchmarkprodukten zu präsentieren.
mehr...
15.02.2013
Automatisierte Batteriemodulmontage für die Elektromobilität
Das Verbundprojekt "AutoSpEM" befasst sich mit der automatisierten Handhabung zur prozesssicheren und wirtschaftlichen Herstellung von Speicherbatterien für die Elektromobilität.
Um die Elektromobilität attraktiver zu machen, muss sie preislich konkurrenzfähig zum konventionellen PKW werden. Ein großer Kostenfaktor sind momentan die Produktionskosten für die Herstellung der Batteriespeicher. Hier liegt jedoch auch großes Potenzial zur Kostensenkung, wenn eine adäquate Lösung zur Automatisierung der Batteriemodulherstellung gefunden werden kann - denn augenblicklich müssen einige Fertigungsprozesse noch manuell erfolgen.
mehr...
14.02.2013
Entwicklungssprung bei Drehdurchführungen
Mit zwei neuen Drehdurchführungen bahnt der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK den Weg zu noch leistungsfähigeren Robotiklösungen. So ist die DDF 2 gezielt für hohe dynamische Belastungen ausgelegt, wie sie beim Einsatz moderner, leistungsstarker Roboter auftreten. Statt über eine Welle aus Aluminium werden die Kräfte und Momente über eine Welle aus Stahl aufgenommen.
mehr...
29.01.2013
Frei programmierbare C-Nuten-Sensoren
nun auch für Hochleistungsanwendungen
Nach dem Erfolg des frei programmierbaren Magnetschalters MMS 22-PI1 baut der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK sein Programm universell einsetzbarer C-Nuten-Sensoren weiter aus: Je nach Sensorvariante lassen sich nun bis zu zwei Schaltpunkte frei programmieren. Zudem gibt es die Sensoren auf Wunsch auch als Hochleistungsversionen mit Edelstahlgehäuse, verbesserter Zugentlastung und optimierten Spezialkabeln. Das zeit- und kosteneffiziente Prinzip "One sensor fits all" lässt sich damit auch bei anspruchvollen Anwendungen umsetzten.
mehr...
22.01.2013
Rasantes Modul für kurze Hübe
Ob horizontal oder vertikal: Wenn kleine Lasten hochdynamisch über kurze Strecken bewegt werden sollen, setzt das lineardirekt angetriebene Kurzhubmodul LDK des Kompetenzführers für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK Maßstäbe. Verglichen mit seinem Vorgängermodul erzielen beim LDK leistungsstarke Servomotoren eine um 15 % höhere Nennkraft - ideale Voraussetzungen also um kleinere, sprich noch kompaktere Module einzusetzen.
mehr...
18.01.2013
Kompaktes Drehmodul mit Pneumatik- und Elektrikdurchführung
Der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK baut sein Programm intelligenter Mechatronikmodule weiter aus. Mit dem ERS DFF setzt das innovative Familienunternehmen einen neuen Benchmark bei Schwenkeinheiten: Es ist das kompakteste elektrische Drehmodul mit kombinierter Pneumatik- und Elektrikdurchführung am Markt. Basis ist das flache Drehmodul ERS, das mit einem Torquemotor mit Hohlwelle ausgestattet ist.
mehr...
14.01.2013
Greifbar mehr Lebensqualität
Lena Kredel hat Multiple Sklerose. Sie kann weder Arme noch Beine bewegen. Und dennoch nimmt sie am Berufsleben teil. Die aus Bad Segeberg stammende Literaturwissenschaftlerin macht an der Universität Bremen eine Ausbildung zur Bibliothekarin. Das Besondere: Als Werkzeug nutzt sie den Serviceroboter "Friend", dessen Leichtbauarm eine selbständige Interaktion mit der Umgebung ermöglicht. Robotikspezialisten des Instituts für Automatisierungstechnik (IAT) Bremen trimmen den mechatronischen Helfer derzeit so weit, dass Lena Kredel künftig in der Universitätsbibliothek selbständig Bücher katalogisieren kann.
mehr...
01.01.2013
Servicerobotik: Vision wird Wirklichkeit
Vom 27. bis 28. Februar 2013 veranstaltet der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK die sechsten Expert Days on Service Robotics. Auf dem Podium werden unter anderem Experten von Bosch, Kuka, ABB und BMW erwartet. Die Referentenliste der weltweit führenden Kommunikationsplattform für die angewandte Servicerobotik macht deutlich, dass es in der Servicerobotik längst nicht mehr nur um futuristische Forschungsprojekte geht, sondern um konkrete Anwendungen in der Wirtschaft.
mehr...
|
 |
 |
 |
|
News - Greifsysteme - 2013
News - Greifsysteme - Archiv 2012
News - Greifsysteme - Archiv 2011
News - Greifsysteme - Archiv 2010
News - Greifsysteme - Archiv 2009
News - Greifsysteme - Archiv 2008
News - Greifsysteme - Archiv 2007
News - Greifsysteme - Archiv 2006
News - Greifsysteme - Archiv 2005
News - Greifsysteme - Archiv 2004
News - Greifsysteme - Archiv 2003
|