|
|
 |
|
|
News - Spanntechnik - Archiv 2011
|
| |
25.11.2011
Effizienter produzieren
Seit einigen Jahren ist das Thema Energieeffizienz in aller Munde. Steigende Energiepreise, ein wachsendes Umweltbewusstsein und Vorgaben der Politik waren für viele Unternehmen die Auslöser, den Energieverbrauch von Anlagen und Komponenten in den Fokus der Kommunikation zu rücken. Dabei ist Effizienz weit mehr als Energieeffizienz. Mindestens ebenso wichtig sind die Aspekte Zeit- und Kosteneffizienz. Erst wenn alle Faktoren ganzheitlich betrachtet werden, lassen sich die Potenziale für die moderne Fertigung und Produktion voll ausschöpfen. Am Beispiel moderner Spannmittel und Greifsysteme wird deutlich, wie vielschichtig die Möglichkeiten sind.
mehr...
08.11.2011
Flachstes pneumatisches Nullpunktspannmodul der Welt
Zur EMO 2011 hat der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK das Nullpunktspannsystem VERO-S weiter ausgebaut: Mit einer Bauhöhe von 20 mm ist das Modul VERO-S NSE mini von SCHUNK das flachste pneumatische Nullpunktspannmodul der Welt. Ideale Voraussetzungen also, um bereits vorhandene Maschinen nachzurüsten, den Maschinenraum voll auszunutzen und selbst kleine Werkstücke direkt zu spannen.
mehr...
28.10.2011
Kurzprofil SCHUNK GmbH & Co. KG
"Mehr bieten als der Kunde erwartet", das war die Devise von Friedrich Schunk, der nach den Wirren des zweiten Weltkriegs in Lauffen am Neckar seine mechanische Werkstatt in einer Garage eröffnete. Heute ist SCHUNK deutsches Familienunternehmen und Global Player in einem.
mehr...
26.10.2011
Statusanzeige für Magnetspannplatten
Künftig erkennen Bediener auf einen Blick, ob MAGNOS Magnetspannplatten von SCHUNK aktiviert sind oder nicht. Der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme wird dazu alle neuen Quadratpolplatten mit einer permanenten Anzeige ausrüsten, die jederzeit und vollkommen energieunabhängig über den Spannzustand der Magnetspannplatte Auskunft gibt.
mehr...
21.10.2011
TRIBOS Spannvorrichtung:
Kompakt, kosteneffizient, leise
Die vollautomatische Spannvorrichtung TRIBOS SVP-4 des Kompetenzführers für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK ist deutlich kompakter und leichter als ihr Vorgänger. Zudem sorgt eine neuartige Pumpe dafür, dass die Vorrichtung besonders leise arbeitet. Wahlweise lässt sie sich mit 220 V Wechselstrom aus der Steckdose oder bei Bedarf auch mobil mit einem Akku betreiben. Ein intuitives Bedienkonzept vereinfacht den Spannvorgang.
mehr...
20.10.2011
Neuer Katalog für Hydro-Dehnspannlösungen
Kundenspezifische Hydro-Dehnspannlösungen sind eine wirkungsvolle Möglichkeit, um bei maximaler Präzision die Rüstzeiten zu minimieren und die Kosten zu senken. Um zu zeigen, wie groß die Potenziale dieser Präzisionstechnologie sind, hat der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK einen Katalog speziell für Hydro-Dehnspanntechnik Sonderlösungen aufgelegt.
mehr...
06.10.2011
Elektrisches Nullpunktspannmodul
Mit der elektrischen Version des Nullpunktspannmoduls VERO-S NSE mini will der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK künftig einen wichtigen Beitrag zur Elektrifizierung von Werkzeugmaschinen leisten. Statt über Druckluft wird die Technologiestudie des Elektromoduls über einen Torquemotor betätigt. Dazu ist keine separate Motorregelung erforderlich.
Ein patentiertes Antriebskonzept ermöglicht Einzugskräfte bis 1500 N.
mehr...
30.09.2011
Leichtbau-Drehfutter in drei Varianten
Kürzere Taktzeiten, geringerer Energieverbrauch, weniger Verschleiß - gewichtsreduzierte Drehfutter bieten ein ganzes Bündel von Vorteilen. Doch was davon ist technisch und wirtschaftlich wirklich sinnvoll? Mit dem Leichtbau-Drehfutter ROTA NCL will der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK dieser Frage nun auf den Grund gehen. Das kraftvolle Leichtgewicht gibt es in drei Varianten: Zum einen als gewichtsoptimierte Stahlversion, zum anderen als leichtes Aluminiumfutter und schließlich in einer ultraleichten Carbonversion.
mehr...
20.09.2011
ÜBERLEGEN SPANNEN UND GREIFEN
Alternativ, intelligent und adaptierbar. Mit drei Säulen markiert SCHUNK als Pionier den nächsten Schritt in der Mechatronik: Den mechatronischen Baukasten für den industriellen Einsatz. Erleben Sie auf der Motek vom 10. bis 13. Oktober 2011 die Innovationskraft unseres Familienunternehmens mit über 40 Benchmark-Produkten.
Motek Stuttgart, Halle 1 · Stand 1501
mehr...
19.09.2011
TRIBOS Spannvorrichtung:
Kompakt, kosteneffizient, leise
Die TRIBOS Polygonspanntechnik von SCHUNK ist eines der weltweit umfassendsten Programme für die hochpräzise Werkzeugspannung. Von der Mikro- bis zur Volumenzerspanung punktet das patentierte Spannsystem des Kompetenzführers für Spanntechnik und Greifsysteme mit dauerhaft hoher Rundlaufgenauigkeit, überzeugender Schwingungsdämpfung und der Möglichkeit zur exakten Längenvoreinstellung. Zur EMO präsentiert das innovative Familienunternehmen nun eine komplett überarbeitete Universalspannvorrichtung, mit der sich sämtliche TRIBOS Aufnahmen schnell, präzise und energieeffizient spannen lassen. Der Clou dabei: Weil die Herstellkosten reduziert wurden, ist die neue Spannvorrichtung besonders preisattraktiv.
mehr...
15.08.2011
BLUE SIGMA - in Summe effizienter
Vom 19. bis 24. September öffnet die EMO in Hannover ihre Tore. Mit der Premiere von über 40 Benchmark-Produkten wird SCHUNK als Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme auf der Weltleitmesse der Metallbearbeitung Maßstäbe setzen.
mehr...
11.08.2011
Noch präziser in tiefe Winkel
Die innovative TENDO SVL Werkzeugverlängerung wird im Produktprogramm weiter ausgebaut.
Künftig können in TENDO Hydro-Dehnverlängerungen Werkzeuge ab einem Schaftdurchmesser von 6 mm direkt, also ohne Zwischenbüchsen, und damit noch präziser gespannt werden.
mehr...
05.08.2011
Werkzeughaltersysteme in neuem Katalog
Pünktlich vor der EMO hat der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK einen neuen Katalog für Werkzeughaltersysteme aufgelegt. Vom weltweit kräftigsten Hydro-Dehnspannfutter TENDO E compact bis zu TRIBOS-Mini, dem ersten Präzisionswerkzeughalter für eine Direktspannung von Schaftdurchmessern ab 0,3 mm für die Mikrozerspanung, enthält er das gesamte Total Tooling Programm des innovativen Familienunternehmens.
mehr...
04.08.2011
Effizienz aus dem Baukasten
Moderne Spannmittel für die Werkstückspannung können den Fertigungsprozess
spürbar verkürzen. An der Schnittstelle zwischen Maschine und Werkstück entscheiden
sie Sie über Präzision, Rüstzeit und Prozesssicherheit. Umso erstaunlicher
ist es, dass auch heute noch viele Anwender von einem durchgängigen
Spanntechnikkonzept weit entfernt sind. Behelfs-, Sonder- und Insellösungen sind
weit verbreitet und wirken vielfach wie Sand im Getriebe. Genau an dieser Stelle
setzt SCHUNK als Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme nun an:
Das innovative Familienunternehmen präsentiert auf der AMB in Stuttgart ein neues
Nullpunktspannsystem und mit ihm den wohl umfassendsten Spanntechnikbaukasten
am Markt.
mehr...
25.07.2011
Kraftpaket für die 5-Achs-Bearbeitung
Ein kraftvolles Spannsystem für die simultane 5-Achs-Bearbeitung ist der NC-Spanner KONTEC KSX von SCHUNK. Das kompakte und damit optimal zugängliche Spannsystem des Kompetenzführers für Spanntechnik und Greifsysteme verfügt über werkzeuglos einstellbare Spannkräfte zwischen 4 und 40 kN, gemessen direkt am Werkstück. Jede Menge Power also für einen sicheren Halt selbst bei minimalen Spannflächen.
mehr...
12.05.2011
Schneller zur passenden Spannbacke
Der Spannbacken Quickfinder von SCHUNK macht die Suche nach der passenden Standardbacke zum Kinderspiel: Mit nur vier Klicks zu Futterhersteller, -typ,
-größe und -detail erhalten Anwender auf Knopfdruck eine übersichtliche Liste aller relevanten Spannbacken. Das Tool umfasst Drehfutter von Berg, Forkardt, Howa, Kitagawa, MMK Matsumoto, Röhm, SCHUNK und SMW-Autoblok.
mehr...
29.04.2011
Kraftpakete für die präzise Serienfertigung
Der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK hat die Baureihe seiner TANDEM Kraftspannblöcke komplett überarbeitet. Sie werden damit Teil des einzigartigen, standardisierten Baukastensystems für die hocheffiziente Werkstückspannung.
mehr...
21.04.2011
Ringe deformationsfrei spannen
SCHUNK baut sein Programm für die hocheffiziente Werkstückspannung weiter aus: Für die exakte Bearbeitung dünnwandiger Ringe auf Rundtischen, Rundschleifmaschinen und Drehmaschinen bietet der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme ein umfassendes Programm standardisierter Magnetspannplatten mit Radialpolteilung.
mehr...
20.04.2011
Aachener Werkzeugmaschinen Kolloquium
Ermäßigte Tagungsgebühr für Kunden von SCHUNK
Unter dem Leitthema "Integrative Produktionstechnik für Hochlohnländer" findet vom 26. bis 27. Mai 2011 das 27. Aachener Werkzeugmaschinen-Kolloquium statt. Namhafte Referenten aus Wissenschaft und Praxis präsentieren gemeinsam mit Wissenschaftlern des Werkzeugmaschinenlabors WZL der RWTH Aachen und des Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnologie IPT innovative Konzepte für Produktentwicklung und Produktion.
mehr...
12.04.2011
Effizienter fertigen auf der Werkzeugmaschine
Das IDEEN-FORUM+ der KOMET GROUP ist eine anerkannte, branchenübergreifende Veranstaltung für Entscheider und Experten führender Unternehmen der Metallbearbeitung im Maschinenbau, der Automobil- und Zulieferindustrie sowie in der Medizin- und Energietechnik. Vom 11. bis 12. Mai 2011 spannen Vorträge hochkarätiger Redner, umfangreiche Produktausstellungen, Vorführungen unter Span sowie Themen-Workshops den Bogen von der Theorie zur Praxis.
mehr...
05.04.2011
Neue Spannlösungen für die Drehbearbeitung
Vom 13. bis 15. April 2011 präsentieren 250 Aussteller auf den Turning Days in Villingen-Schwenningen Neuheiten, Dienstleistungen und Trends aus dem gesamten Umfeld der Dreh-, Fräs- und Schleiftechnik sowie aus allen wichtigen vor- und nachgelagerten Zulieferbereichen. Besucher erhalten in konzentrierter Form einen hervorragenden Überblick über das gesamte Spektrum an Know-how, Technik, Produkten, Service und Leistungen.
mehr...
05.04.2011
So lassen sich Werkstücke deformationsfrei spannen
Wertvolle Hilfestellung bei der Auswahl neuer Maschinen und Anlagen leistet das 3. mav Innovationsforum, das am 12. April 2011 in Böblingen stattfindet: 22 Marktführer der Zerspanung präsentieren ihre neuesten Entwicklungen und Produkte.
mehr...
05.04.2011
Maximale Effizienz auf DMG-Maschinen
In seinen Technologieseminaren präsentiert DMG, wie sich die Prozesskette in der modernen Fertigung weiter optimieren lässt. Anhand konkreter Beispiele und verschiedener Bearbeitungsverfahren lernen die Besucher innovative Fertigungskonzepte kennen. Auch 2011 ist SCHUNK wieder als Partner mit dabei.
mehr...
30.03.2011
Sicherer Halt per Vakuum
Mit dem Vakuum-Spannsystem PLANOS von SCHUNK lassen sich flächige und auf der Unterseite plane Werkstücke einfach, schnell und prozesssicher per Unterdruck auf dem Maschinentisch spannen. Selbst dünne Platten, die mechanisch nur schwer zu spannen sind, können mit PLANOS präzise und deformationsfrei fixiert werden.
mehr...
21.03.2011
Pfiffiger Helfer reinigt die Werkzeugmaschine
Späne per Hand abblasen - das gehört ab sofort der Vergangenheit an. Der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK hat ein Reinigungsgerät entwickelt, das in Werkzeugaufnahmen mit einem Durchmesser von 20 mm passt und damit in jede Werkzeugmaschine eingewechselt werden kann.
mehr...
11.03.2011
Pfiffige Spannvorrichtung für TRIBOS Polygonspanntechnik
Handlich, sicher und kostengünstig sind die beiden Spannvorrichtungen SVP-Mini und SVP-RM von SCHUNK. Aufgrund des voreingestellten Drucks lassen sich mit ihnen TRIBOS Polygonspannfutter im Handumdrehen neu bestücken. Das spart Zeit, Energie und senkt die Rüstkosten.
mehr...
09.03.2011
Flexibles Drehfutter steigert Effizienz beim Drehen
Ein Multitalent für die hochpräzise Werkstückspannung auf der Drehmaschine ist das 3-Backen Kraftspannfutter ROTA NCD des Kompetenzführers für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK. Gerade Anwender, die auf einer Maschine verschiedene Werkstücke bearbeiten, reduzieren mit dem leistungsstarken Futter Rüstzeiten und Kosten.
mehr...
16.02.2011
Neuer Drehtechnikkatalog bringt Anwendern Know-how-Vorsprung
Neu erschienen ist der Drehfutterkatalog von SCHUNK. Auf 660 Seiten informiert er über das komplette Drehtechnikprogramm des Kompetenzführers für Spanntechnik und Greifsysteme. Vom Drehfutter über Lünetten, Spannklauenkästen bis zum Zubehör ist alles enthalten.
mehr...
01.02.2011
Mehr Werkzeughalter mit Capto-Schnittstelle
Ab sofort gibt es deutlich mehr Präzisionswerkzeughaltersysteme von SCHUNK mit Original Sandvik Coromant Capto Schnittstelle. Als lizenzierter Partner von Sandvik Coromant fertigt der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme unter anderem TENDO Hydro-Dehnspannfutter sowie weitere standardisierte Werkzeughaltersysteme mit den Original-Schnittstellen C4, C5, C6 und C8.
mehr...
20.01.2011
TENDOzero: Im Handumdrehen auf 0,000 mm
Ob Pumpen, Motorblöcke, Getriebegehäuse oder Spritzgussformen: Beim Bohren, Reiben und Ausspindeln geht’s ums µ. Vom Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK gibt es nun ein Hydro-Dehnspannfutter, bei dem die Rundlaufgenauigkeit im Handumdrehen auf 0,000 mm eingestellt werden kann.
mehr...
|
 |
 |
 |
|
News - Spanntechnik - 2013
News - Spanntechnik - Archiv 2012
News - Spanntechnik - Archiv 2011
News - Spanntechnik - Archiv 2010
News - Spanntechnik - Archiv 2009
News - Spanntechnik - Archiv 2008
News - Spanntechnik - Archiv 2007
News - Spanntechnik - Archiv 2006
News - Spanntechnik - Archiv 2005
News - Spanntechnik - Archiv 2004
News - Spanntechnik - Archiv 2003
|
|